This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM843B22 TPSM843820 TPSM863257 TPSM33625:额定温度降低

Guru**** 2505585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM843B22, TPSM843820, TPSM863257, TPSM33625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438102/tpsm843b22-tpsm843820-tpsm863257-tpsm33625-temperature-de-rating

器件型号:TPSM843B22
主题中讨论的其他器件: TPSM843820TPSM863257TPSM33625

工具与软件:

我们正在为以下组件的温度降额寻求一些指导:

  • TPSM843B22
  • TPSM843820
  • TPSM863257
    • 具体而言、在 Tj = 125°C 和 Tj = 150°C 之间任何性能降额
  • TPSM33625
    • 在接近图8-5、8-8和8-11中所示的"最大环境温度"阈值时、是否有任何功能滚降?

简而言之、当我们接近结温限值时、我们是否希望效率下降、最大可用电流消耗或器件行为发生任何其他变化、或者这些器件是否在达到该热限值之前以额定效率提供满额定功率? 提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TPSM843B22和 TPSM843820、是的、会发生降额、这将取决于开关频率、输入电压、输出电压和输出电流。  

    由于过热或基于输入电压、输出电压、开关频率和纹波电流、可减小工作面积。   

    集成电感器是一个固定值、在高侧和低侧 FET 中有一个电流限制阈值以及一个灌电流限制。  

    输入电压、输出电压和开关频率将产生纹波电流。   

    通常、基于纹波、较低的开关频率和较高的输出电压会限制较高的电感器纹波电流。  

    较高的开关频率将降低纹波、但较高的开关频率将增加功率耗散并减小工作温度范围。  

    如果您知道运行条件、请访问 webench.ti.com 工具并输入器件型号和条件、然后 点击"Submit (提交)"。    从 TPSM843B22开始、 TPSM843820具有有限的 Vout 范围