主题中讨论的其他器件:BQ34Z100、 EV2400、 BQSTUDIO、 USB2ANY、 BQ25750、、 BQ25756、 BQ25756EVM
工具与软件:
这一问题是否已经解决? 如果是、您可以发布建议吗?
我们使用的是额定电压为48V 的电池、最大电压为54.4V。 施加 VIN 并连接电池后、我们损坏了 EVM 和定制电路板。 它会导致在我们定制电路板上电池充电器 IC 附近的 VSYS 和 VIN 引脚上发生烧写。
我是否有人可以将原理图发送给其他人以获取反馈、看看是否存在同样的问题?
到目前为止、我们尚未能够通过 Battery Management Studio 或将 EV2400与 EVM 或我们的板配合使用的 TI CHARGE GUI 让 I2C 在多台计算机上工作。 非常令人沮丧。 TI 对于类似问题的大多数回应似乎都是"尝试不同的计算机"。 不过、我们能够通过相同的设置与 BQ34Z100 EVM 建立通信。