This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25622:新工程的参数确认

Guru**** 2517740 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25622, BQ25622E, BQ25622EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438051/bq25622-parameters-confirmation-for-new-project

器件型号:BQ25622

工具与软件:

尊敬的 Expert:

一位客户正在寻找我们的 BQ25622RYKR (WQFN 18)以获取新型实时流式传输麦克风。  充满电电电压为4.35V 或4.4V 的单节电池。

他们有几个问题、希望您能帮助回答。

1) 1)芯片 IEC62368是否兼容?

2)充电350mA 30C/30C,最大充电电流1050电池是安全的吗?  因为 BQ25622默认的充电电流为1040mA、接近电池充电限制。

3)客户电池的 NTC 值为100kOhm, B4235。  是否适合使用 BQ25622?

 4) I2C、INT、PG、STAT、CE 的上拉电源轨 QON 建议1.8V。  他们是否可以使用3.3V、因为其 MCU 是3.3V

5) 5)电感器的 DCR 要求是什么  

6) 6) 如果不需要升压、客户可以进一步减少外部电路吗?

7) BQ25622RYKR 封装在底部没有散热接地、而 BAT 引脚仅为1引脚。 是否会过热以及有关3A 充电的任何问题?  

最佳 Rgds、

斯坦利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stanley:  

    请查看我的以下评论。  

    我先回答问题6。 如果客户不需要升压、则还应考虑 BQ25622E。 它将与 BQ25622非常相似、但没有升压模式特性、因此成本更低。 在任一种情况下、所需的外部元件都将相同。  

    1) 1)是、BQ25622和 BQ25622E 都通过了 IEC62368认证。  

    2)这更是一个问题的电池制造商。 我不一定能说特定电池的安全充电电流是多少。 如您所述、默认充电电流为1040mA、ICHG 设置的完整范围可在数据表寄存器映射部分的 REG0x02部分中找到。 允许的最小充电电流设置为80mA。  

    3) 3) BQ25622 TS 功能旨在与10k Ω NTC 配合使用。 100k Ω 不适用、但可以通过设置 TS_IGNORE 位来禁用充电器 IC 上的 TS 功能。  

    4) 4)是的、可以使用3.3V 上拉电源轨。 为澄清1:QON 不应连接到外部上拉电阻器。 它具有内置上拉源。  

    5) 5)数据表中的效率表是根据 DCR 为15m Ω 的电感器得出的。 客户可以使用具有更高 DCR 的电感器、但效率会降低一些。  

    7) 7)会产生一些 IC 发热、并且良好的布局非常重要、但该器件可在3A 输出下运行。 例如、在输入为5V 的 BQ25622EVM 上、VBAT = 3.8V、充电 IC 的温度为64°C  

    此致、

    Garrett