This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87745-Q1:如何通过硬件禁用外部看门狗

Guru**** 2390650 points
Other Parts Discussed in Thread: LP87745-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436545/lp87745-q1-how-to-disable-external-watchdog-through-hardware

器件型号:LP87745-Q1

工具与软件:

您好!

是否有通过硬件禁用外部看门狗的方法?

我们使用 LP87745-Q1进行外部看门狗开发。

 连接调试器时、是否有除 WD_DIS 以外的任何可用引脚来禁用外部看门狗装置?

此致

尼宾·奥古斯丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nibin:

    LP87745-Q1、可以通过在 CS_SPI/WD_DIS 引脚上实施1.5K 或小于4.5K 欧姆的外部下拉电阻器来禁用 WD。 每当 PMIC 上电时、引脚电压将被检测到几微秒、并且在该时间段内必须保持低电平、然后通过将 WD_PWRHOLD 寄存器位设置为1来禁用 WD。  

    在检测周期结束后、该引脚将充当 CS_SPI。  

    此致、

    Ishtiaque  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishtiaqe:

    感谢您针对在 LP87745-Q1 PMIC 上禁用外部看门狗的提示响应。 您添加有关在 CS_SPI/WD_DIS 引脚上使用外部下拉电阻器的阐述将非常有用。

    但是、我还有一些确保无缝集成的问题:

    1.您提到、只有在 PMIC 上电时才会检测 CS_SPI/WD_DIS 引脚电压。 这意味着感应仅在期间发生     

       PMIC 的初始上电序列? 或者、这种感应是在我们给 ECU 加电后立即进行的吗?

    2.您表示在检测期间、引脚电压需要保持低电平"几微秒"。 您能否为此检测周期提供更精确的持续时间或范围(考虑到通过 UART 或 QSPI 进行软件刷写的时间通常超过几微秒)、禁用外部看门狗如何确保不间断刷写?

    具体而言:

    - PMIC 的看门狗禁用功能是否在整个刷写过程中保持有效?
    -或者看门狗是否在初始检测周期后重新启用自己,可能会中断刷写过程?

    为了进行确认、使用 CS_SPI/WD_DIS 引脚禁用外部看门狗并且将 WD_PWRHOLD 寄存器位设置为1不会受到后续操作(包括软件刷写)的影响。

    您的澄清将有助于确保系统设计稳健可靠。

    感谢您的持续支持。

    此致、

    Shankar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Shankar:

      PMIC 的初始上电序列? 或者这种感应是在我们的 ECU 加电后立即?[/报价]

    在 PMIC 上电期间是。 并且每当 PMIC 因某种原因重新上电时。  

    您能否提供更精确的持续时间或此检测周期的范围

    WD_DIS 具有30微秒感应抗尖峰脉冲滤波器。 在检测周期内、WD_DIS 引脚状态需要低于0.1V。  

    - PMIC 的看门狗禁用功能在整个刷写过程中是否仍然有效?
    -或者看门狗是否在初始检测周期后重新启用自身,可能会中断刷写过程?[/报价]

    是的、它保持禁用状态。 将 WD_PWRHOLD 位设置为1会将其保持在 WD 长窗口中。 WD 不会自动重新启用、您需要将该位设置为0才能启动 WD。  

    [报价 userid="568169" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436545/lp87745-q1-how-to-disable-external-watchdog-through-hardware/5512853 #5512853"]要确认、使用 CS_SPI/WD_DIS 引脚禁用外部看门狗并将 WD_PWRHOLD 寄存器位设置为1不会受到后续操作(包括软件刷写?
    )的影响

    您说软件闪存是什么意思? 这意味着刷写到 PMIC 或系统 MCU 中?  

    如果您希望通过 SPI 与 PMIC 通信、则 SPI 将在 WD 禁用事件后可用、因为 WD 禁用检测周期发生在初始上电期间(如前所述)、并持续大约30微秒。  

    我希望这能解答您的问题。

    此致、

    Ishtiaque  

    [/quote]