This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:讨论 AFE 电压访问序列

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435320/bq79616-afe-voltage-access-sequence-discuss

器件型号:BQ79616

工具与软件:

尊敬的先生:
我们使用了 C2P 电池组方案、即 BQ79718的电压取样板首先通过焊接 FPC 与铝棒集成在一起、然后铝棒按照 TI 工程师的技术指导、按照从低到高的电压顺序通过激光焊接到电芯()。
但是、我们已经确定、在将带有电压采样板的整个集成母线(CCS)放置到电池顶部表面上时、铝棒不按电压升序接触电池电芯顶部的残余风险
我的问题:该操作中是否存在 AFE 芯片烧毁的风险? 低效率的近似值是多少? 如何了解这种情况下的电流路径和失效模式? 79718芯片是否比79616芯片更能解决此问题?
非常期待您的专业响应。
此致、
库博

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    久保

    请允许我们将此帖子移至电子邮件地址。

    此致、

    阿卜杜勒