This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5145:技术文章(SSZT900)-如何设计简单的两相电流共享同步降压稳压器

Guru**** 2625265 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5143A-Q1, LM5145, PMP7282, LM5137F-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437530/lm5145-technical-article-sszt900---how-to-design-a-simple-two-phase-current-sharing-synchronous-buck-regulator

器件型号:LM5145
Thread 中讨论的其他器件: LM5137F-Q1、LM5143A-Q1

工具与软件:

您好!  

注意链接(https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZT900)、是否可以更详细地展示/重现原理图(具体如图4和5)? 我想将其用作参考设计、但事实证明、很难查看此电路中使用的值、因为这些值根本无法读取。

此外、 除了使用 LM5145之外、是否还有任何其他参考设计(类似于:www.ti.com/.../PMP7282)?

谢谢

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darren、您好!

    请试用 PDF 版本 www.ti.com/lit/SSZT900

    请注意、我们还有80V LM5137F-Q1和65V LM5143A-Q1作为两相控制器的选项。

    此致、

    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tim、您好!
    很棒的建议、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Darren。