This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:PGOOD 问题

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437696/lm61460-q1-questions-of-pgood

器件型号:LM61460-Q1

工具与软件:

您好、TI:

请帮助查看 下面有关 LM61460AASQRJRRQ1的 PGOOD 的问题、谢谢。

Q1:在 SNVSB70F 数据表(2021年6月、第35页)中、VCC 可用作带有100kΩ 上拉电阻器的上拉源。 在我们的项目中、由于 MCU 中存在内部下拉电阻器(4.7kΩ)、我们计划将 PGOOD 上拉电阻器从100kΩ 更改为4.7kΩ、以满足 MCU 的 VIH 规格。 您能否确认是否可以使用4.7kΩ 上拉电阻器并将 VCC 作为上拉源?

Q2: 关于100kΩ 上拉电阻、您能建议使用可接受的电阻范围吗? 此外、还有其他我应该注意的事项吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Q1:你好,这似乎是合理的。 该器件只能从 VCC 提供700u 电流、并通过 PGOOD 提供相同电流。

    Q2:VCC 具有电流限制、PGOOD 具有灌电流限制。 当 PGOOD 变为低电平时、PGOOD 上的灌电流限制将是上拉建议的限制因素。 VCC / RPU < 10mA。