This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:PDO 有效合约寄存器 TPS25751

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25751, BQ25756E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438024/tps25751-pdo-active-contract-register-tps25751

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件: BQ25756E

工具与软件:

您好!  
我正在尝试读出 TPS25751的有源 PDO 寄存器(0x34)、但我没有获得预期的结果。
我将 TPS25751S 与 BQ25756E 结合使用。 (您是否知道应用程序自定义工具何时准备好用于这种控制器组合? 数据表所示为、但我在工具中仅看到非 E 版本)

我正在灌入模式下使用 TPS。 我需要读取有效 PDO 电流以设置 BQ 的最大输入电流。

 
这些是寄存器的结果。


根据 PD 标准、最后9位应指示电流。  
该寄存器显示最大电流为0b0000000010或十进制2 * 10mA


这而实际的 PDO 最大电流为3A、电压为20V。

我是不是漏掉了什么东西、还是做错了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noah、  

    当前、BQ25756E 在应用程序自定义工具中不受支持、但将在 GUI 的未来版本中添加。  

    您能否提供已进行的合同协商的 PD 日志?  

    谢谢。此致、
    Raymond Lin