This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS281C100:逻辑信号切换到有效载荷

Guru**** 2624955 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS281C100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438037/tps281c100-logic-signal-switch-to-payload

器件型号:TPS281C100

工具与软件:

您好!

如果我们只想使用3.3V MCU 逻辑信号来实现6S (高达25.2V)直接切换到有效载荷、这款器件是不错的选择吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、

    我不确定6S 是多少、但假设它是直流电压、那么 TPS281C100能够正常工作。

    此致、
    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tim。 我相信6S 是6节串联的电池。