工具与软件:
您好!
我们正在设计一个具有270V 输出的500-280V 输入交错式降压转换器、并且我们要使用 ucc28220。 在占空比为90%的300V 之后、控制器将如何行为。 当输入为280V 时是否能够获得大约255V 的电压?(分压器设置为 Vout=270V)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
无法保证 IC 最大占空比在大于90%的条件下运行。 如果您的设计要求占空比大于90%、而此 IC 的单元无法产生占空比、则您可能会看到转换器输出电压处于稳压状态、或者输出电压纹波可能会变得更高或不规则。
TI 有许多专用的降压 PWM 控制器。 您可以搜索以下链接、查找是否有任何器件可以帮助您根据需要延长占空比。