This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28220:当所需占空比超过90%时会发生什么情况?

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437969/ucc28220-what-happens-when-required-duty-is-over-90

器件型号:UCC28220

工具与软件:

您好!

我们正在设计一个具有270V 输出的500-280V 输入交错式降压转换器、并且我们要使用 ucc28220。 在占空比为90%的300V 之后、控制器将如何行为。 当输入为280V 时是否能够获得大约255V 的电压?(分压器设置为 Vout=270V)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    无法保证 IC 最大占空比在大于90%的条件下运行。 如果您的设计要求占空比大于90%、而此 IC 的单元无法产生占空比、则您可能会看到转换器输出电压处于稳压状态、或者输出电压纹波可能会变得更高或不规则。  

    TI 有许多专用的降压 PWM 控制器。 您可以搜索以下链接、查找是否有任何器件可以帮助您根据需要延长占空比。

    降压|德州仪器 TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该转换器将作为另一个转换器的前置稳压器工作、因此如果转换器 可以在输入电压达到280V 时为我提供85-90%的占空比、则仍然可以正常工作。 但到我看到 适合我们的控制器具有 SW 引脚的时候、我们检查了其他 TI 控制器、在大多数控制器中该引脚被限制在100V、它超过了我们的总线电压。 您有什么控制器建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC28220的输入电压高达110V -因此无法帮助连接到更高的电压、您的电压大于280V。 因此、这似乎对您没有任何帮助。

    这意味着您需要添加高电压启动电路、无法使用片上高电压。 因此、您可以使用其他降压 PWM IC、这些 IC 不一定与 UCC28220一起使用、但如果您可以承受最大90%的占空比、也可以。