This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:在 TINA-TI 中具有迟滞功能的仿真

Guru**** 2383540 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436378/tps3808-simulation-in-tina-ti-with-hysteresis

器件型号:TPS3808
Thread 中讨论的其他器件:Tina-TI

工具与软件:

您好!

我想根据  TINA-TI 中的 www.ti.com/.../slva360.pdf 对设计进行仿真。 我计算了9.3V 和17.1V 之间的迟滞所需的电阻器值。

但仿真不起作用。

我预计信号 RESET_BAR_ctopen 会在9.3V 和17.1V 下上升。

您知道我的问题在哪里吗?

感谢你的帮助。

BR

Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:  

    感谢您的提问!

    我不认为该模型完全能够展示应用手册中所示反馈环路中存在迟滞电阻器时的预期行为。 我很快尝试了对您的电路进行仿真、但甚至无法获得预期的迟滞行为。

    但是、只要您拥有正确的 R1和 R2 (当监控的电压为时、复位值将会很低、因此这个概念应该是正确的  去看看 9.3V 一旦受监控电压、复位将再次变为高电平 高于17.1V。  您能否先澄清一下这是否是您的预期应用方式?   

    [报价 userid="621767" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436378/tps3808-simulation-in-tina-ti-with-hysteresis "]我本以为信号 reset_bar_ctopen 会以9.3V 上升、以17.1V 下降。

    谢谢!

    Sila.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila:

    有。 9.3V 开关关闭、17.1V 开关打开。
    如果将 CT 设置为100pF、但开关导通电压约为17.1V、并且取决于 VSENSE 的电压斜坡、我可以进行仿真。

    BR

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    是的、压摆率可能很重要。 您是否知道应用中 VDD 和 Vsense 的压摆率会是多少?

    您能否在增加输入电压变化率时告诉我、您是否能够在仿真工作中获得预期的迟滞结果?

    此致!

    Sila.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sila:

    抱歉、我不知道压摆率。

    开关导通电压约为22.32V、开关关闭时为9.3V。

    这是仿真误差吗?

    BR

    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    我认为仿真似乎在工作。 电阻分压器值在此设计中非常重要。  

    为了回答您的问题、我会更改电阻值、看看复位信号发生了什么。 当不同的电阻分压器值发生复位失效(复位变为高电平)时。 通过这种方法、我们可以了解仿真是否有效。  

    希望这对您有所帮助!

    此致!

    Sila Atalar