This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF6025:输出电容器

Guru**** 2664585 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8887, REF6025, ADS8881EVMV2-PDK, ADS8881, REF6045

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437518/ref6025-output-capacitor

器件型号:REF6025
主题中讨论的其他器件:ADS8887ADS8881EVMV2-PDKADS8881REF6045

工具与软件:

我在设计中使用 REF6025和 ADS8887、采用的是 REF6024。

REF60xx 系列的数据表(第23页、第9.3.4节"标准23 " )指出、输出电容器需要为10uF 至47uF、ESR 范围为20mohms 或5m Ω 至100m Ω。  (请参阅下面的文本和图)。

ADS8881EVMV2-PDK 评估板使用了 ADS8881和 REF6045。     该 EVM 用户指南(在第19页的 BOM 中)列出了该输出电容器 A Murato GRM32ER71A476KE15L。该电容器的数据表报告其耗散因数为 DF </= 0.1。  使用 ESR = DF/(2 π f C)、 我们发现该电容器的 ESR </= 2.8欧姆。

因此、EVM 中的输出电容器似乎不符合 REF60xx 数据表中规定的稳定性要求。

1) 1) 这些文档中是否有一个错误?  (哪一个?)

2) 2) ESR 的上限实际上是否高于100m Ω?

3) 3) ESR 要求基于什么?   有公式吗?


目前、我正在使用 EVM BOM 中指定的 Murato 器件进行设计、   请告知我是否应更改此值。

谢谢你

REF60xx µFAt 电压基准在10 µF 至47 μ F 的输出电容值范围内保持稳定。10 µF 的低输出电容值需要20 mΩ 至100 mΩ 的有效串联电阻(ESR)
稳定性;而在47 µF 值较高时、需要5 mΩ 至100 mΩ 的 ESR。 中的阴影区域
图53显示了 REF60xx 器件的稳定工作区域。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitch:

    感谢您的咨询。

    我介绍了  GRM32ER71A476KE15L 信息、从 Murata 的网站上可以看到、ESR 低于100mΩ、大约为1kHz、大约为1GHz。 考虑到 REF6025的带宽、 GRM32ER71A476KE15L 应适用于输出电容器。 我建议遵循数据表中的建议、即为 带有电容器的附加 ESR 添加一个封装、如下所示:

    在本例中、我不会关注该电容器、因为它可以使用并且仍然符合数据表要求。 ESR 要求基于 REF6025的稳定性条件、除了图53之外没有任何其他公式。  

    谢谢!

    Jackson