This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A96:可编程电流限制公式:Rtop 计算

Guru**** 2523670 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438079/tps7a96-programmable-current-limit-equation-rtop-calculation

器件型号:TPS7A96

工具与软件:

团队成员、您好!

我的客户需要帮助确认数据表第30页上的可编程电流限制公式的操作顺序:

团队是否会确认正确的操作顺序?

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您的提问。

    以下操作顺序均不正确。

    它应该是:  

    Rfb (底部) x ((Vout、nom/0.2) x K)- 1 = Rfb (顶部)

    请参阅以下示例:

    "例如、如果他们希望 PG 在 VOUT 为标称输出电压的90%时进行断言、则 R_FB_PG (top)= 33.3k x (0.55V / 0.2V * 0.9 - 1)= 49.11kΩ。"

    希望这有助于澄清这种情况。

    此致!

    Hannah