This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25184:PSR 反激式输出电压精度

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25184

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437718/lm25184-psr-fly-back-output-voltage-accuracy

器件型号:LM25184

工具与软件:

嗨、团队:

我收到了一个来自客户的问题。

NPS 是匝数比、因此理论上它是一个固定值、但应因材料差异和耦合程度而变化。 并且输出电压精度 可能会受到此影响。 是这样吗?

根据您的经验、我们应该估计有多大的变化?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hirai-San、

    感谢您推广 LM25184。  该变化由您参考的公式定义。  耦合不应对 Vout 调节产生太大影响、它也可能影响泄漏、从而影响对缓冲器的要求。  

    请注意、以下容差会在温度范围内影响 Vout 精度: V_RSET、R_RSET、R_FB 和 V_D  还要注意、公式中提到的 V_D 不是满载电流下的二极管正向压降、而是正向电流非常小时的正向压降(使用10mA 周围的 V_D 作为合理的数据点)。  

    所以、绝对最坏情况下的误差将是上述所有参数容差的总和。

    希望这一点得到澄清。

    此致、

    Youhao