This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3895:确认 TPS3895的电容值

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437544/tps3895-confirm-if-the-capacitor-value-for-the-tps3895

器件型号:TPS3895

工具与软件:

您好、AE:

    请帮助检查以下两个问题。

    1. 根据 TPS3895设计规范、当  CT 管脚未连接电容时、默认的最小延时时间 tpd (r)​ 为 40 µs。

    2. 当 需要将目标延迟时间 tpd (r)设置为大约105ms 时、我们可以​ 按如下方式重新计算所需的 CT:

如果 CT 设置为约0.027 µF、则可以实现接近105ms 的延迟时间。  是这样吗 ?
       
此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    借助0.07uF 的电容、您将获得~108ms 的延迟。

    Jesse