This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3813:不能复位微控制器

Guru**** 2798535 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3813

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436179/tps3813-not-able-reset-the-microcontroller

器件型号:TPS3813

工具与软件:

尊敬的团队:

我们正在将 TPS3813 IC 用作我的微控制器的外部看门狗、并且它按预期正常工作、

如果我的系统正常工作,它将重置 MCU(在测试中放置一个 while (1);在固件和 TPS3813重置它),  

但我们发现、如果 MCU 挂起(卡住了一些地方) 、TPS3813也会挂起、意味着它不会复位我的 MCU、现在我想说 TPS3813 IC 可能无法正常工作。

根据随附的原理图、连接 MCU 复位的引脚6 RST。 我们还在示波器上观察到这种奇怪的行为。

请建议什么错误的电路,我们可以尝试过暨这种类型的问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我们的团队会尽快回复。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ho Rohal,

     当 TPS3813 IC 无法正常工作时、您能否提供包含 VDD (引脚4)、RESET (引脚6)和 WDI (引脚1)电压的示波器捕获?

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VDD = 3.3V

    复位= 3.3V

    WDI = 0V (因为 MCU 挂起)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rohal:

    您是否可以移除 R8并用0欧姆电阻替换它? 另外、如果您可以在 WDI 引脚和接地之间放置一个10k Ω 的电阻器、 我要求示波器捕获的原因是、我可以看到 WDI 上是否有一些浮动/尖峰导致看门狗不复位、我还可以确认器件是否在正确的窗口时间周期内运行。

    谢谢!
    约书亚