This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25660:UCC25660反馈电路和保护机制

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC24624

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436220/ucc25660-ucc25660-feedback-circuit-and-protection-mechanism

器件型号:UCC25660
主题中讨论的其他器件:UCC28180UCC24624

工具与软件:

HI ALL

我们目前正在设计一种1000W 交流/直流系统、采用 PFC UCC28180 + LLC UCC256604、无 HV 启动+ SR UCC24624配置。

Vout 的设计规格为40V/25A。

由于负载提取最初存在问题、我们将 RISNS 从205欧姆调整到了68欧姆、从而允许我们成功添加大约40V/1.5A (60W)的负载。 不过、当我尝试将负载增加到时

2.5A (100W)、触发保护模式。

可以检查哪些方面? 在空载条件下、VFB 电压约为3V。

降低电阻将降低 VFB 与引脚之间的斜率、此方法是否正确? 什么斜率(比率)是正确的?

e2e.ti.com/.../sch_5F00_adp1000a_5F00_e20_5F00_20241109.pdfe2e.ti.com/.../6153.UCC25660x_5F00_CALC_5F00_1.0_5F00_Noah.xlsx

如何确保 VFB 设置正确以及它不进入 OCP、OLP 或突发模式?

谢谢 f

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    您的查询正在审核中。

    我会在一天内回到你身边。

    此致
    Hemanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hemanth

    为了澄清几点:

    1.有一种奇怪的现象:当我把示波器探头连接到 VO618A 的引脚1时,负载能力会增加到160W。 (只需要连接探针;不需要示波器本身。)

    测量 PFC 的390V 输出电压点时、可以看到在负载条件下、无论启动成功与否、390V 会立即降至360V–370V 左右。 这是否正常? 如何改善这种情况?

    我尝试调节和降低 BLK 电压、从而将 VBLKStart 略微下降到350V 左右。 但是、负载启动变得非常不稳定、有时它会连续输出、而有时它会在进入保护模式之前短暂输出。 您能建议我应该检查什么吗?

    4.最后、我对一件事相当好奇:当负载从0到1000W 之间变化时、VFB 究竟发生了什么变化? 保护点如何设置呢?

    谢谢

    此致

    挪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noah、

    以下是一些建议:

    您是否能够仅通过在 LLC 输入端直接提供直流输入来调试 LLC。 在 IC 的 VCC 引脚上施加15V 的电压。 这样才能更容易识别问题。

    2.你能弄清楚哪个故障被触发: OPP、OCP、OVP、UVP 吗? 捕捉、ISNS、HS、Vout、Iopto (10k 电阻上的电压、与光耦的晶体管串联、如下所示。)

    3.随着功率输出的增加,FBReplica 应该会增加。 您可以测量 FBReplica、如下所示。

    在输入电压最低、输出功率最大的情况下、FBReplica 应低于 OPP 阈值(4.75V)。

    请使用 TI.com 中更新的计算器、其中更新了 TSET 电阻器值。

    此致

    Manikanta P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hemanth

    根据您的建议、我已经用适当的电阻值重新调整了 TSET 中的选项7、并且已经将 RISNS 电阻值修改为160K

    但是、在绘制260W 负载时、390V 电压会发生不稳定性、如随附的图所示。

    这更有可能是由触发保护机制导致的、还是 PFC 输出存在问题?

    谢谢

    此致

    挪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Noah、

    正如我之前提到的、您只需要调试 LLC。 请分享我之前提问的每个信号的波形。

    此致

    Manikanta P