This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987DJEVM:关于 USB-C-PD-DUO-EVM 和放大器;TPS65987EVM (基于 DDH)

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65987DDK, TPS65987DDKEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436909/tps65987djevm-regarding-usb-c-pd-duo-evm-tps65987evm-ddh-based

器件型号:TPS65987DJEVM
主题中讨论的其他器件:TPS65987DDKEVM、TPS65987DDK

工具与软件:

大家好、支持团队所有人。

您是否不再支持 USB-C-PD-DUO-EVM 和 TPS65987EVM (基于 DDH)? 如果是、那么支持哪些 TPS65987DDH EVM?

此致、

Higa  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Higa:  

    感谢您联系我们!

    不建议将 TPS65987DH 用于新设计。 请查看我们的后续器件 TPS65987DDK 、推荐用于 DisplayPort 应用。 如果您正在寻找纯电源器件、我推荐 TPS25751。  

    如果您还有其他问题/疑虑、请告诉我。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Khedr-San

    感谢您的及时回复。

    我还有一个问题。

    我目前正在使用 USB-C-PD-DUO-EVM 进行评估。

    但是、  不建议使用 USB-C-PD-DUO-EVM 新设计、因此我想替换 TPS65987DDKEVM。  

    使用 USB-C-PD-DUO-EVM 和 TPS6598x 应用程序自定义工具创建的项目文件是否可以与 TPS65987DDKEVM 配合使用?

    项目文件是在 TPS65987DDH 的标准条件下创建的。

    此致、

    Higa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Higa-San:  

    TPS6598x 应用程序自定义工具(6.1.4)可 用于生成 TPS65987DDK EVM 的二进制文件。  

    请参阅以下内容:  

    此致、  

    Aya Khedr