This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:与 BQ25150配合使用

Guru**** 2509135 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25150, BQ27426

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437987/bq27426-in-combination-with-bq25150

器件型号:BQ27426
Thread 中讨论的其他器件:BQ25150

工具与软件:

大家好、我们正在开发一种可穿戴设备、该设备使用 BQ25150电源管理 IC、并且希望添加更精确的电量监测计。 因此、我们选择了 BQ27426。

出于安全原因、BQ25150似乎应该监测电池温度(充电)、但是否有理由让 BQ27426监测电池温度?

两个 IC 都可以使用一个热敏电阻监测电池温度吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    不、我们不建议将一个热敏电阻同时用于监测计和充电器、这可能会导致温度读数不准确。 我们建议将一个热敏电阻用于测量仪表、将一个热敏电阻用于充电器。

    此致、

    Adrian