This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650861:I2C 接口连接失败

Guru**** 2814865 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS650861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436620/tps650861-i2c-interface-connection-fail

器件型号:TPS650861

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我是 System General (SG)的一名工程师、这是一家专门从事第三方编程器的公司。  我目前正在使用 我们的 产品对 TPS650861进行编程。 不过,我 遇到了一些问题。 我无法使用我们自己的插座板成功连接 I2C 接口。  您能帮忙检查一下我的电路图是否正确吗? 该设计遵循 TPS650861产品说明书中规定的指南。 除了 VSYS 之外、是否还有其他任何可能导致 μ I²C 连接失败的电源? 我期待着你的答复。 谢谢你。

BR、

Dennis Wei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:  

    对于插座连接、似乎有很多悬空引脚。
    我建议通读 TPS650864x 原理图检查清单、了解哪些引脚在不使用时应接地或悬空。

    我不确定这些连接中的任何一个是否会具体导致该问题、但最好予以确认。

    如果在写入器件时遇到问题、请确保可以通过某种方法对引脚 CTL4施加7V 电压来将器件设置为"编程模式"。  
    这将允许对地址0x38处的寄存器进行更改。 否则、所有其它寄存器应该能够在0x5E 处访问。

    (还需要为 IRQB 引脚提供7V 电源、用于烧录 OTP 存储器。)

    如果您仍然遇到问题、请告知我。

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    我们的应用程序只需要读取和写入寄存器。 要连接到0x5E 处的 I2C 地址(例如、用于读取器件 ID)、我目前正在为 VSYS 提供10V 电压、LDO5P0和 LPO3P3输出都正常运行。 有一个电容器连接到 LDOA1、并使用4.7uF 旁路到接地。 I2C 上拉至3.3V。  此外、您还有其他有关连接的建议吗? 谢谢你。

    此致、
    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:  

    我明白了。

    I2C 引脚的建议最大上拉电阻为8.5k Ω(对于100kHz 标准模式)。
    我看到您的原理图中的  上拉电阻器为10千欧、我会考虑降低该值。

    VSYS 超过5.6V 后、应该可以使用 I2C 进行通信。 这会将器件置于待机模式、一旦 LDO5P0和 LDO3P3开启、则 I2C 应处于连接状态。  
    除 VSYS 之外、任何其他连接都不应影响 I2C 连接。

    此致、  
    Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sarah、

    我已成功连接到 I2C。 问题是、我未将散热焊盘连接到 GND。 感谢您的帮助!

    此致、
    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    感谢您的更新、我很高兴 您发现了此问题、现在工作非常顺利!

    此致、  
    Sarah