工具与软件:
您好!
我们使用 PTH08T230W 电源模块、并通过 LTC2970执行输出电压裕量调节。 PTH08T230W 在电压裕量调节方面是否存在任何限制? 有一个讨论主题解决了与裕量调节相关的问题。 下面是我们的1V 至1.25V 电压裕量调节设计。 此外、模块中 Rfb1电阻的值为多少? 它是10千欧吗? 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我们使用 PTH08T230W 电源模块、并通过 LTC2970执行输出电压裕量调节。 PTH08T230W 在电压裕量调节方面是否存在任何限制? 有一个讨论主题解决了与裕量调节相关的问题。 下面是我们的1V 至1.25V 电压裕量调节设计。 此外、模块中 Rfb1电阻的值为多少? 它是10千欧吗? 
你(们)好
1.请参阅上述 e2e 文章、了解如何在 PTH08T230上执行电压裕量调节
2. Rfb1在模块旁边是什么意思?
谢谢你
救世主
你(们)好
1.使用外部 DAC 将电流馈入 VADJ 引脚,您可以调高或调低输出电压,但需要保持在该器件的可编程范围内- Vout < 5.5V。
2. 根据输出电压编程公式10k x (1+ Vo/0.69V )- 1.43k VOSNS 引脚到 FB 有一个10k 电阻器, FB 到 VADJ 有一个额外的1.43k 电阻器,所以 DAC 电流到输出电压调整将不同于10k 顶部反馈电阻器,因为 VADJ 引脚电压会随着注入电流来调整输出电压而略有变化。
谢谢你
救世主