This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:带 HV 端子的反激配置

Guru**** 2449750 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, UCC28C42

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437839/ucc28740-flyback-configuration-with-hv-terminal

器件型号:UCC28740
主题中讨论的其他器件: UCC28C42

工具与软件:

您好!

我正在寻找 TI 产品、以替代产品中当前使用的 FA5536P。 这里是 FA5536P 的产品说明书。 选择 IC 时需要考虑以下几点:

-电流模式
-HV 端子可用
-FSW 可设置为130kHz 左右
-Dutymax=80%(典型值)

我想选择一个功能尽可能接近 FA5536P 的 IC。 在 TI 的产品阵容中、我觉得 UCC28740、UCC28C42等都是类似的产品。 我的理解是否正确?

我还想知道与上述型号相比、是否有任何类似或推荐的型号。

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    FA5536P 是一种固定频率控制器、其启动电路的最大额定电压为500V。 这通常不足以支持通用输入应用。

    UCC28740确实具有高压启动功能、但这是一种谷底开关控制器、通过使用 AM/FM 控制律(将频率作为负载函数发生变化)来降低开关损耗。 这实际上提供了从轻负载到满载的最佳总效率。

    UCC28C42是一款需要外部高电压启动电路的通用 PWM 控制器。 如果待机功耗和整体效率不是问题、简单的电阻器可以在此处工作。 这可以设置为在130kHz 的固定频率下运行、

    其他需要考虑的选项包括:

    1. UCC28750 -支持 CCM 的简单控制器、不具备高电压启动功能

    2. UCG28826 -这是我们最新的集成式 GaN FET 控制器。 它自身会偏置、因此无需在变压器上使用辅助绕组。  

    我希望这能解答您的问题。