This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62873-Q1:原理图审阅

Guru**** 2528360 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62873

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430744/tps62873-q1-schematic-review

器件型号:TPS62873-Q1
Thread 中讨论的其他器件:TPS62873

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户遇到了一个 Vin 引脚(中间的引脚位于级联用例中)烧写问题、请帮助检查原理图和 PCB 设计是否有任何问题。

BR

Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    感谢您联系我们。

    就会在明天的原理图上提供反馈。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    请重新发送一份清晰的原理图和 PCB 布局、以便我能够正确审阅。

    顺便说一下、您能否对以下各项作出回应?

    1.只有 U9损坏? 是否有其他组件受到影响?  

    2.在什么应用条件下 U9被烧了?

    3.更换 U9后、主板是否工作正常?

    4.有多少个单元存在相同的故障问题?

    5.项目阶段是什么(EVT、DVT、Masspro)?

    6.您能提供 IC 顶部标记的照片吗?

    7.您是否发送了用于 FA 的 IC?

    谢谢你。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Excel:

    请检查下面的清晰版本:

    e2e.ti.com/.../_31594865065290673575EF8D_.docx

    对于列出的问题、请查看我的以下回复:

    1.只有 U9损坏? 是否有其他组件受到影响?  

    [Adrian]:是的、只有 U9损坏。 客户更换了另一个 新的 TPS62873、同时保留了其他元件、Vout 正常显示。

    2.在什么应用条件下 U9被烧了?

    [Adrian]: 这是大众产品中的一种采用、客户报告说该产品不能在日常使用中使用。 我们刚刚发现 U9在拆解后损坏。

    3.更换 U9后、主板是否工作正常?

    [Adrian]: 是的。

    4.有多少个单元存在相同的故障问题?

    [Adrian]: 到目前为止只有1个。

    5.项目阶段是什么(EVT、DVT、Masspro)?

    [Adrian]: Masspro

    6.您能提供 IC 顶部标记的照片吗?

    [阿德里安]: 顶部标识显示:873Y1B-TI 2BF-852KG4

    7.您是否发送了用于 FA 的 IC?

    [Adrian]: 还没有。  

    BR

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    感谢您的反馈。

    首先、原理图看起来很好、但与 EN 引脚串联的电阻器需要>= 15k Ω(请参阅下图)。

    对于布局、我注意到的第一项是 U9放置在 U7和 U8之间、因为它需要放置在 U8之后。 您能否请客户向我们发送 VDD_CPU_AVS 电源轨的完整 PCB 布局(所有层)副本、以便我进行详细检查? 此外、 考虑到顶部封装上没有明显的突发标记、我认为最好发送 NG 单元进行故障分析、以确定损坏是与电气应力还是机械应力相关。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Excel:

    前面的原理图有网络分页、未完全捕获。 在 客户的设计中、在 EN 引脚上串联了一个20kΩ 电阻器、这符合设计规格。

    U7、U8、U9后续级的输出都是同一网络的一部分、位置的顺序不应影响芯片的运行。

    此外、与此设计一同生产和发货的所有其他 cECU 均未出现降压烧毁的任何问题。
    请在附件中找到布局布线、并尽快进行分析和提供反馈。

    e2e.ti.com/.../VDD_5F00_CPU_5F00_AVS_517FDC7E708DBF7E_.pdf

    谢谢你

    BR

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    感谢您的更新。

    U7、U8和 U9的放置不应影响转换器的运行。 但是、这可能会影响降压 IC 之间的电流共享。 不管怎样、我还有其他项目需要澄清。 请参阅以下详细信息。

     U7、U8和 U9的 VIN (黄色)如何连接到 VCC_3V3_TDA 电源轨? 在什么 PCB 层?

    2.要求客户在 一个波形中同时使用 NG (故障)板测量 L148、L149和 L150的电感电流以及 U9上的 VIN 电压(使用尖头和桶法)。 目的是检查电感器电流不平衡。

    3.故障分析的状态是什么? 请在可用后共享文档。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    只是一个温柔的提醒。

    是否有关于  我上一篇文章中的问题的更新?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Excel:

    请在下面查看我的更新。

    U7、U8和 U9位置不应影响转换器的运行。 但是、它可能会影响降压 IC 之间的电流共享。[/QUOT]

    是否有任何关于位置序列如何影响电流共享的设计指导文档? 请提供、谢谢~

    1.  U7、U8和 U9的 VIN (黄色)如何连接到 VCC_3V3_TDA 电源轨? 在什么 PCB 层?[/QUOT]

    请检查以下附件中的布局。

    e2e.ti.com/.../_31594865_BUCK-layout_06529067_.pdf

    2. 要求客户 在一个波形中同时使用 NG (故障)板测量 L148、L149和 L150的电感器电流以及 U9两端的 VIN 电压(使用 Tip & Barrel 方法)。 目的是检查电感器电流不平衡。
    [/quote]

    1. VCC_3V3_TDA 电压的测量公式如下:峰峰值为67.08mV;

    2.我们 在不同应用场景中测试了三个级联降压转换器的输出电流。

    测试结果表明、U7的电流最大、U8和 U9几乎相同、没有明显的差异。 详细数据如下:

     

    试验条件

    U7/L148电流

    U8/L149电流

    U9/L150电流

    最小

    最大值

    一般般

    最小

    最大值

    一般般

    最小

    最大值

    一般般

    SOC Tj= 100℃

    5.6799A

    6.5975 A

    6.1843A

    5.0319A

    6.0932 A

    5.6703A

    4.7615A

    6.0207A

    5.6397A

    SOC Tj= 110℃

    6.0041A

    6.8563A

    6.5143A

    5.3317A.

    6.4918A

    5.9933A

    5.5325A

    6.3125A

    5.9573A

    SOC Tj= 120℃

    6.2630A

    7.3321A.

    6.8843A

    5.6355A

    6.67A

    6.3250A

    5.8043A

    6.6728A

    6.2983A

    BR

    Adrian

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    感谢您对我的问题的全面回答。

    如前所述、让我们对损坏的器件进行故障分析。 希望这将为我们提供有关 IC 故障的根本原因的提示。  

    是否有任何关于位置序列如何影响电流共享的设计指导文档? 请提供此信息、谢谢~-->没有 关于 IC 定位对当前共享准确度的影响的应用说明。 无论如何、如电感器电流测量所示、U9在3个转换器中没有最高的输出电流、因此我们可以忽略 IC 定位的潜在问题。

     U7、U8和 U9的 VIN (黄色)如何连接到 VCC_3V3_TDA 电源轨? 在什么 PCB 层?  这是很清楚的。

    2. 要求客户在一个波形中同时使用 NG (故障)板测量 L148、L149和 L150的电感电流以及 U9上的 VIN 电压(使用尖头和桶法)。 目的是检查电感器电流不平衡。 -->电流共享数据没有显示3个转换器之间的输出电流分布异常,所以我们可以排除该参数。 此外、电源电压看起来也不错。

     此致、

    Excel