This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502-Q1:典型浪涌抑制器应用 CVS 值

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437737/lm74502-q1-typical-surge-stopper-application-cvs-value

器件型号:LM74502-Q1

工具与软件:

您好!

为了进行 BOM 优化、我们决定使用 CVS 2u2-100V (CL32B225KCJSNNE)而不是1U-100V (CL31B105KCHSNNE)。

2u2电容器对于该应用是否可以接受?

此致、

Egemen Aksoy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aksoy:

    您也可以使用2.2uF 电容器。

    此致、

    Shiven Dhir