This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2731:小负载电流下的输出电压纹波

Guru**** 2581655 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437197/lm2731-output-voltage-ripple-at-small-load-currents

器件型号:LM2731

工具与软件:

您好!  

关于以下原理图、存在以下问题:  

在 Δ I 1mA 的小~电流下、输出电压上会出现一个纹波、f =~25kHz 且幅度为5mV。

我还附上了用示波器通过20µs / div 和5mV/div 设置测量的信号图片


这种行为的原因可能是什么?

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tobias:

    请尝试使用电感较小的电感器、如10μH。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨蕾  

    谢谢您、这解决了问题:)  
    为什么会这样呢?
    电路工作前的电感是否有最大值?