This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM86837:反馈计算

Guru**** 2546020 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437701/tpsm86837-feedback-calculation

器件型号:TPSM86837

工具与软件:

为什么 R6不包括在 Vout 计算中?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    R6值仅为49.9Ohm、与 R7和 R8相比较小、 对 Vout 的影响极小(从下面的中可以看到3mV)。 我们 通常不在公式中包含 R6。

    R6 R7 R8 VOUT 数据表上
    49.9. 20000 10000 1.8 0.6*(1+R7/R8)
    49.9. 20000 10000 1.802994. 0.6*(1+(R7+R6)/R8)

    49.9 Ω 电阻是保留的注入电阻、以防用户需要测量波特图。   测量电源中的环路增益.

    谢谢、此致。