This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51386:原理图审阅请求:12V 输入无输出。 零电流消耗

Guru**** 2892890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434950/tps51386-schematic-review-request-no-output-with-12v-input-zero-current-draw

器件型号:TPS51386

工具与软件:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电压应为5V。 VCC 上没有显示输出、这应该是内部5V LDO 输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonah:

    我检查了原理图、这是个问题。 请勿使用 VCC 为 EN 供电。 您可以将 Vin 与分压电阻器一起使用来为 EN 供电、或使用另一个电源轨。 因为芯片需要正常为 VIN 和 EN 供电才能工作、那么 VCC 将具有5V 输出。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Aurora:

    谢谢! 我将一个临时分压器整合在一起、为使能引脚提供了7.89V 电压(我认为该电压过高)。 但是、我确实通过12V 输入实现了6V 的电压输出、这接近于我所需的电压(5V)。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonah:

    是的、7.89V 过高。 请确保 EN 引脚的电压低于6V (绝对最大值)但高于1.5V。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aurora:

    请您再次检查一下吗? 这是计划的最终原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonah:

    该原理图看起来很好。 谢谢。

    奥罗拉