This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1100:需要 P-CH MOSFET 工作原理。

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435932/tps1100-p-ch-mosfet-working-principle-required

器件型号:TPS1100

工具与软件:

e2e.ti.com/.../SCH_2D00_ka_2D00_amp_2D00_pwr_2D00_2_2D00_0.PDF

尊敬的先生/女士:

我们希望了解更多关于 HMC980偏置应用电路的技术说明(特别是图像附件)。

我们需要 P 沟道 MOSFET ,所以我们选择 U2 = tps1100D 是好还是不好?  

我们将应用的最大电流为+7V/1A。

第2点 U5 = TPS7A2433DBVR 是否可以生成+3.3V 电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tapajit:

    tps1100D 适用于7V/1A。 请注意、随着芯片温度升高、建议的持续电流会降低。

    是的、 TPS7A2433DBVR 可以生成3.3V。

    BR、

    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    1.可以先产生+3.3V 电压、然后再经过+7V 电压、然后再经过 P-CH 电压、对吗?

    2.我们需要的是引脚9(VDIG)在 VCC HMC 980数据表说明的引脚1(VDIG)之前应用第一个3.3V ,为什么我们要做出相同的安排作为转发器微波评估板- 651-1308-C0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tapajit:

    启动顺序将取决于电路设计、而不是芯片参数。

    BR、

    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生 :

    谢谢 U