This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:BQ25798正常工作

Guru**** 2504185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, USB2ANY, EV2400, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435809/bq25798-bq25798-working

器件型号:BQ25798
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOUSB2ANYEV2400TPS25751

工具与软件:

1.如果我输入24V 适配器并连接1节电池、那么我的 BAT、SYS 和 PMID 的输出是什么。

2.如果我断开适配器并且我有4.2V 的电池、则可以在 PMID 和 SYS 引脚上获得5V 电压。

3.如果我不连接电池,并提供24V 输入,那么什么是 PMID 和 SYS 的输出。

我在 SYS 引脚上设置的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chintan:

    关于1、默认为1S、V (BAT)=电池电压、V (PMID)=24V、V (SYS)= MINSYS 的较高值(默认为3.5V)或电池电压+~200mV。

    关于2、不  在备用模式实现快速开启反向/OTG/拉出模式时、V (PMID)可以为5V、但 V (SYS)= V (BAT)。

    关于3、V (PMID)=24V、如果已启用充电但未连接电池、则 V (SYS)具有一个三角波、介于 VREG (默认值4.2V)和 MINSYS (3.5V)默认值之间。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    关于1、好的。

    关于2、PMIC 如何在 PMID 引脚上设置5V。它可以设置3.3V 或我们将在 PMID 引脚上手动设置5V。 PMIC 如何知道我需要降压转换器还是升压转换器。

    关于3、 如果 VBAT = 4.2V、则我 在 SYS 引脚上设置3.3V

    4.在 PMIC 在 PMID 引脚上设置5V 之后、如果 VBAT <= 3.5V 会发生什么情况。

    5.路径在备用模式和备用模式下如何管理 VBUS 作为输入或输出。

    6.如何通过 I2C 设置 ICHRG、VSYSMIN 和 VREG。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    7.如果我连接差分对,那么我可以直接与计算机连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chintan:

    关于2、在移除 VBUS 后、如果 EN_BACKUP 位= 1、充电器会自动将转换器的工作方向更改为反向/OTG/供电方(来自正向/充电/受电方)、以便电池可以在 PMID 上提供稳定电压。  PMID 上的最低稳压电压在 OTG 调节电压寄存器中为2.8V。

    关于3和4、转换器是4开关降压/升压转换器。  它会从降压自动切换到升压、反之亦然。

    关于5、在备用模式下、不能向 VBUS 施加外部电源。  如果使用备份模式、预计系统负载在 PMID 上、而不是 SYS 上、并且 PMID 负载需要一个最小的、不间断电源。

    关于6、在 REG0x03-0x04中设置 ICHG、在寄存器0x0D 中设置 MINSYS (SYSMIN)。

    关于7、不需要 I2C SCL 和 SDA 线路的差分对、但您将需要主机处理器通过 I2C 进行通信。 TI 提供带 BQSTUDIO 可下载软件的 EV2400或带在线 TI Charger GUI 的 USB2ANY、以帮助在 EVM 上进行原型设计。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    关于7、差分对不适用于 I2C、而适用于 USB D+/D-。 因此、如果我  在 PMIC 上连接 USB Type C VBUS 和 D+/D-引脚并直接与计算机连接、则可以支持或不支持它。

    请提供一个 USB Type C 到 PMIC 连接原理图参考。 这样我就可以完成我的项目了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chintan:

    USB-C 要求 CC1/2通信输出功率级别。  它仅使用 D+/D-进行数据传输、因此将 USB-C D+/D-连接到798 D+/D-无效。  您需要使用单独的 USB-C IC (如 TPS25751)与 USB-C 端口通信。  我建议查看 https://www.ti.com/tool/USB-PD-CHG-EVM 01

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    谢谢你的建议和答复,所以我可以解决我的问题和疑虑。

    此致、

    Chintan