This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:过流保护在 TPS65987DDHRSHR 中不工作

Guru**** 2561620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437121/tps65987d-overcurrent-protection-not-working-in-tps65987ddhrshr

器件型号:TPS65987D

工具与软件:

您好!

我们 在项目中使用的是 TPS65987DDHRSHR USB PD 控制器。 我们的产品中具有3A 的过流保护要求。 我们已在20V 6A 电流下测试、但 PD 控制器无法在过流事件期间关闭。  

我们已为过流保护设置了以下寄存器配置。

读取 PDO1和 PDO2寄存器值。

/# i2cget -y -f 2 0x20 0x33
0x39
/# i2cget -y -f 2 0x20 0x32
0x40

 请进一步指导我们将过流保护设置为3A。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fenil:

    当 PD 控制器配置为功率接收器时、您是否特定地寻找 OCP?

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fenil:

    TPS65987D 不支持 PPHV 上的 OCP  用作灌电流器件。

    期望从 USB-C 端口获取功率的系统能够感知有效合约(通过读取有效合约 RDO 寄存器(0x35))、并相应地限制功耗。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我要在 PD 灌电流模式下配置 OCP。