This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:功率损耗

Guru**** 2813895 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436421/tps51200-power-loss

器件型号:TPS51200

工具与软件:

您好!

应如何计算此 IC 的功率损耗?

我将其用于 DDR4 Addr/Cmd/控制 VTT 端接电压应用。

负载电流为0.577A、VIN (引脚10)电压为2.5V、VO (引脚3)输出电压为0.6V

那么、功率损耗是否为(2.5-0.6)* 0.577、即1.1W?

这似乎是在一个较高的方面。  

或者是否有其他方法可以计算此 IC 的功率损耗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nandini:

    数据表中包含一个关于功率耗散的部分、如下所示:

    数据表中有更多与封装最大功耗相关的详细信息、这些信息低于此摘录。

    请注意、在此计算中、您应该使用 VLDOIN (引脚2)而不是 VIN (引脚10)。

    您可以通过使用更接近 VO 电压(VO)的 VLDOIN 电压来改善功率耗散。

    此致、

    James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 James -这有助于。