This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53689T:TPS53689T 软启动期间 VOUT 关断

Guru**** 2663475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53689T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436205/tps53689t-tps53689t-vout-shutdown-during-soft-start

器件型号:TPS53689T

工具与软件:

您好!

(1)我想知道在 TPS53689T 的 GUI 中的哪个参数以及什么值(如下所示)我们可以针对软启动期间的 VOUT 关断进行微调?

或者、您建议针对该问题使用哪些其他参数?

(2)我们了解到控制器或功率级都准备好了、"Status"窗口中没有显示相关的故障(例如 OCP、UVP 等)。

我想知道控制器的3.3VDD 是否始终为高电平、

当故障情况消失后、控制器是否可以自动清除"状态寄存器"和"功率级状态"故障?

但是、NVM_FAULT_LOG 始终保持正确记录故障?

此致

林戈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ringo、  

    感谢您在 E2E 论坛上发帖、我将按照您提出的顺序解决您的问题。

    1. 只是为了澄清您的问题,您希望 在软启动和软停止(有时称为软关闭)期间对 VOUT 进行微调,对吗? 如果是、则影响它的唯一值将是 TON_RISE、TOFF_FALL 以及软启动和软停止的单独压摆率。  

     在这些转换期间、输出电压设置也将影响 VOUT。 值得注意的是、VOUT_TRANSITION_RATE 和 VOUT_SCALE_LOOP 也会影响 VOUT、但请注意这两个字段会影响所有电压输出、而不仅仅是在软启动和软停止期间。

    2.对于 NVM 故障记录功能、请注意 只有停止电源转换输出的故障会记录到 NVM 中。 在 控制器断电后、NVM 故障存储器会保留、必须通过 PMBus 中的命令清除。 如果 NVM 已经在存储器中记录了故障、除非收到清除数据的命令、否则它不会重新启用来捕获第二个故障。 请参阅部分 7.3.5.3自动故障记录 TPS53689T 数据表中的。

     控制器会在使能引脚循环时清除一些故障、但不能全部清除。 有关哪些故障由哪些机制清除的更多信息、请参阅中的故障和行为表  7.3.5.4故障行为总结  TPS53689T 数据表中的。

    此致、
    Nick Z