This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65263:输出电压低于预期

Guru**** 2521200 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437239/tps65263-output-voltages-are-lower-than-expected

器件型号:TPS65263

工具与软件:

您好!

我在设计中加入了 TPS65263转换器、以便产生5V、3、3V 和1、8V 输入(5V)。

上电后、测得的输出电压为: 3.64V、3.47V 和3.14V。

如果对这个问题有任何有益的见解、我将不胜感激。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您有机会分享一下原理图吗? 谢谢!

    BRS

    卢西亚