This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:按电量监测计测量电芯平衡和电芯电阻

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435703/bq34z100-r2-cell-balancing-and-cell-resistance-measurement-by-fuel-gauge

器件型号:BQ34Z100-R2
Thread 中讨论的其他器件:BQ34Z100BQ40Z80

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们想要设计一种电芯平衡技术、并测量电池组中每个电芯的电阻、以满足我们的一 项项目要求。 各自的电池具有    24V 电池系统的6S1P (未来为12S1P)规格。  我们可能需要您针对该要求提供意见。

根据我的理解、有些电量监测计芯片组具有一些 Impedence Track 算法、并且还会执行电池平衡。

您能为该要求提供任何参考设计吗?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我目前正在研究这个问题、请允许我某个时间。

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否可以访问每个电芯的电压?

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    是的、我们确实可以访问每个电池电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于6节电池、我们推荐使用 BQ40z80。 但是、如果它扩展到12s、则 BQ40z80将不适用于这一点。 因此、BQ34z100将是适合该应用的理想器件。 我将链接包含此电量计原理图的文档供您参考。  https://www.ti.com/lit/ug/sluu904b/sluu904b.pdf

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于6节电池、我们推荐使用 BQ40z80。 但是、如果它扩展到12s、则 BQ40z80将不适用于这一点。 因此、BQ34z100将是适合该应用的理想器件。 我将链接包含此电量计原理图的文档供您参考。  https://www.ti.com/lit/ug/sluu904b/sluu904b.pdf

    此致、

    Adrian