This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS73801-SEP:SEL 测试

Guru**** 2812185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS73801-SEP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437445/tps73801-sep-sel-testing

器件型号:TPS73801-SEP

工具与软件:

 TPS73801-SEP 的 SEE 测试报告显示、测试速度高达43MeV-cm2/mg

该器件的测试结果是否高达 75MeV-cm2/mg? 那么、您是否预计它会在这个级别出现故障?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Brendon:

    该器件的测试结果仅高达  43MeV-cm2/mg、因此我们无法评价超出这一范围的预期。 如果您正在寻找的器件已通过测试且表征值至少为75MeV-cm2/mg、我推荐使用TPS7A4501-SP、它在电气方面大致等效。

    谢谢!

    Sarah