This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:在高于50%满负载的给定负载下、占空比会发生很大变化。

Guru**** 2533190 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436876/ucc28951-duty-cycle-varies-a-lot-at-a-give-load-above-50-full-load

器件型号:UCC28951

工具与软件:

尊敬的 Mike:  

我将 使用 UCC28951控制器在转换器的次级侧运行二极管全桥 PSFB 拓扑。  当我将负载增加到250W 以上时、转换器会产生响亮的噪声。 从波形中可以看出、固定电阻负载下的有效占空比变化很大。 占空比从1 μ s 变为2 μ s。  在满负载(250W)的50%以上会观察到这种现象。 它与补偿网络有何关系? 如果存在、那么如何优化补偿器元件?  

Vin=400V、Vout=24V、Pout=500W 、Fsw=200kHz

以下是波形:

CH1:QA 的 VDS

CH2:QA 的 VGS

CH3:QC 的 VDS  

Ch4: VGS of QC.

Ch6: 变压器两端的电压[有效占空比]

 

谢谢你。