This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:125℃ 以下的烘烤条件

Guru**** 2530490 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1435820/lm317-baking-condition-below-125

器件型号:LM317

工具与软件:

您好!

对于  LM317SX/NOPB、客户有一些库存并且想要预烘烤、但其设备仅支持最高98℃。

数据表指出125℃ / 48h、但它们应在98℃ 烘烤多长时间? 或者125℃ 是否是一项必要要求?

此致、

Ikeno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikeno、

    您能指出数据表中显示此内容的位置吗? 我不认为有烘烤的要求。 他们的设备存储了多长时间?

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表是用日语编写的、因此添加了一个译文。 这种情况可能会过时。 您能签出这个吗?

    存储条件为 5℃~MCDRy/10%RH 以下的铝袋、 自2023年11月起将干燥剂置于30℃ 货架上

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikeno、

    感谢您的分享。 由于这是一个 MSL 3器件、因此最好烘烤一下这些器件。 我已联系封装团队、了解烘烤规格。 当我听到后面的声音时、我会回复您。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ikeno、

    包装团队向我发送了一份 IPC/JEDEC J-STD-033D 文档副本 (链接到下载内容-免费但必须注册才能下载)、第4节中有表4-1、其中列出了他们要查找的烘烤时间。  

    此致、

    Nick