This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740-Q1:FB 引脚(而不是光耦合器)上的辅助电压反馈

Guru**** 2579305 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, UCC28740-Q1, UCC28730-Q1, UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1434789/ucc28740-q1-auxiliary-voltage-feedback-at-fb-pin-instead-of-optocoupler

器件型号:UCC28740-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC28730-Q1UCC28730、UCC28740

工具与软件:

您好!

我计划将 UCC28740-Q1用于具有40V - 1500V 输入和12V 输出的反激式应用。

我是否可以直接使用从辅助绕组到 FB 引脚的电压反馈而不使用光耦合器?

此外、您能否强调 UCC28730-Q1和 UCC28740-Q1之间的主要差异(如果有)?

谢谢  

Ponkamali P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已收到您的请求、并且正在审核中。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在这种情况下、为什么不只使用 UCC28730? 28730是 PSR 控制器、28740是 SSR 控制器。

    对于这个宽输入电压范围、请参阅使用28730的参考设计:https://www.ti.com/tool/PMP23431

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们有 UCC28730。

    我的应用要求 仅在输入电压大于40V 时才打开控制器。

    这可以通过 VS 引脚来完成。 但同一引脚用于反馈输出以进行调节。 但是、在 UCC28740中、我们有两个单独的引脚 FB 和 VS。

    我计划使用一个将数字输出连接到 VS 引脚的外部电路来打开/关闭控制器。 (对于我的应用来说、VS 引脚的内置迟滞太高、这就是原因)。 在这种情况下、为控制器开/关控制提供单独的引脚很有用。

    您认为我可以借助 PSR 搭配 UCC28740使用吗?

    谢谢  

    Ponkamali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以尝试以下适用于 UCC28740的电路(如果需要隔离、请添加变压器辅助绕组)。

    则无论如何都需要一个外部误差放大器。