This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:网侧输入低穿偶发PFC MOS过流烧毁 μ A

Guru**** 2392515 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437001/ucc28180-pfc-mos

器件型号:UCC28180

工具与软件:

PFC工作环境:网侧220V市电输入380V输出、设备为无线充电设备发射端、UCC28180用作boost pfc供电、设备满载功率为800W、电路可参考下图 μ A

问题现象:在设备满功率运行时网侧出现短时低穿、将PFC MOS击穿、经过后续复现、捕捉到PFC电感的电流波形ch4以及PFC输出电压波形ch1、可见此时有持续8ms左右的40A电流通过 μ A

问题点:1、查阅UCC28180数据手册以及论坛类似问题后、猜测该大电流出现的原因是因为此时VCOMP引脚电压在低穿发生时抬升、低穿结束时由于VCOMP过高导致UCC28180内部电流环增益M1过大、所以此时网侧恢复会导致输出有大电流、基于这种情况、请问如何进行修改避免出现MOS烧毁

2 μ、电路设计中的网侧过流保护ISENSE在低穿发生时未生效、目前不知道为何、望给出建议。A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Miao、  

    以下是机器翻译您的文本为英语:  

    " PFC 操作环境:网络侧220V 电源输入,380V 输出,设备是无线充电设备的发送侧,UCC28180作为升压 PFC 电源,设备满载功率为800W。 可通过下图引用该电路

    问题是当设备以全功率运行时、网络侧会发生短暂的低击穿、并且 PFC MOS 击穿。 重新发生后、捕获 PFC 电感器的电流波形 CH4和 PFC 输出电压波形 CH1。 在这种情况下、我们会看到40A 通过、持续了大约8ms

    问题:1. 查阅 UCC28180数据表和类似的论坛问题后、猜测出现此大电流的原因是 VCOMP 引脚电压在低磨损时升高、并且由于 VCOMP 高、UCC28180内部电流环路增益 M1在低磨损阶段过大。 因此网络侧恢复可能会导致输出端出现高电流。 基于此、如何进行更改以避免 MOS 烧毁?

    2、电路设计中的网络侧过流保护 ISENSE 在发生低击穿时无效。 现在我不知道为什么、我想提出一项建议。  "  

    这不是一个完美的翻译,但我相信我理解问题和你的问题。  

    要重申问题:  
    当存在220Vac 时、PFC 在800W 负载下可以正常工作。  移除交流电压大约160ms。  在此期间、Vout 减小且 VCOMP 增大、直至 VCOMP 钳位至其在~5V 的限值。  当交流电压恢复时、VCOMP 过高、允许非常高的峰值电流 、同时 Vout 重新上升至调节。    

    从绿色波形中、我们可以看到高峰值开关电流(大约 50~60A 峰值)持续~1ms、然后开关停止、~32A 直流流动~3ms、然后此电流在~4ms 内以指数方式衰减到零。  我同意、经过50A+的峰值1ms 后、MOSFET 烧毁。   

    对于第二个问题、我们期望峰值电流限制(PCL)应该会限制峰值电流、以保护 MOSFET。   
    但原理图图像太小且分辨率很低、我在设计中看不到元件值。  
    请重新发布更大且更清晰的原理图、或者插入 PFC 原理图的 PDF 文件、以便查看组件值。   

    从我所能看到的一点来看、"ACSNS"信号上的 C18 (2.2uF)似乎过大、且延迟检测交流丢失的时间过长。  我建议大幅降低其值、以便在~40ms 后检测到交流损耗。  
    然后可以更快地将"PFC_OFF"驱动为高电平、当交流线路电压返回时、VCOMP 将放电。  

    此致、
    Ulrich