This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:电池充电电路

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437633/bq25616-battery-charging-circuit

器件型号:BQ25616

工具与软件:

嗨、团队:

我正在考虑通过 USB type C 为1节锂离子电池充电、但不知道要连接哪种充电器。
我们认为5V1A 足以进行充电、因此我们认为仅连接 BQ25616没问题、但我们应该使用 CC 控制器还是 PD 控制器?
如果我应该使用 CC (PD)控制器、您建议使用哪种控制器?

此致、
柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    该器件使用 D+/D-线路进行输入检测、而不是 CC 线路。 这些线路直接来自所连接的适配器。 请确保将 D+/D-线路与您的 MCU 进行多路复用、因为在连接 MCU 时无法进行输入检测。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的答复。
    无需任何数据线、因为它们仅为电池充电。
    该配置假设 BQ25616直接从连接器连接到1节电池。
    我们不知道连接器将连接哪种充电器。
    我担心当连接能够输出大电压的 PD 兼容充电器时会中断、但如果我使用5.1kΩ 拉低 CC 线路、这是问题吗?

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    该器件不进行 CC 检测。 请连接所连接适配器的 D+/D-线路、以控制 BQ25616的输入检测。 Type C 连接器与 D+/D-具有向后兼容性、并且其线路位于引脚排列上。

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    感谢您的答复。
    很抱歉没有解释。
    我对该器件不了解。
    我想咨询有关为 Type-C 馈电端口选择什么器件的建议、并且不知道将连接哪种类型的充电器。
    正如我告诉过您的规格、我想为1节锂离子电池充电5V1A。
    我曾希望找到一种同时支持 CC 控制器和 BC1.2的器件、如 MAX77757 (ADI)、但 TI 找不到这样的器件。
    因此、我询问是否可以通过下拉 BQ25616和 CC 引脚来同时支持这两者。

    此致、
    柳。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Ryu、

    D+/D-通信由适配器运行。 如果您需要 CC 控制、我建议向 USB PD 团队发布一个问题。 我将在这个线程中链接它们。

    此致、

    Mike Emanuel