This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65185:电荷泵电压

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439047/tps65185-charge-pump-voltage

器件型号:TPS65185

工具与软件:

您好!

在 TPS651851中、我们是否能够将电荷泵2的输出电压从20V 提高?

对于电荷泵1 -根据数据表第10页、它可以增加至28V。

注意:我需要将 CP-2电压增加到22V。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sobin:

    不幸的是、CP2不能增加到超过数据表中列出的电压。

    此致、

    Matt