This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM70660:要发布两层布局示例?

Guru**** 2927890 points

Other Parts Discussed in Thread: LM70660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1439178/lm70660-two-layer-layout-example-to-be-published

器件型号:LM70660

工具与软件:

LM70660的第7.4.2节仅展示了布局示例的顶层、我想问两点

1) 1)是否有任何打算添加另一个显示该布局示例板底部的图片?

2)是否可以展示如何以两层板理想地布局无源器件?

我要求这样做来尽量减少我目前正在使用 LM70660的 PCB 设计必然发生的修订次数

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christopher、您好!

    我们不打算更新布局示例、但 您可以参阅 EVM 用户 指南中包含的层图

    此布局还可以作为2层布局的基础、因为大多数布线都在顶层完成。 IC 下方的底层应保留接地层。 另外、如果您希望继续使用2层电路板、我将在此处对电流检测进行布线。

    幸运的是、借助引脚布局、您可以将电流检测布放到底层、使其不会中断功率级回路。

    请随时发布您的第一个通过布局以供审核。