This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:解决方案建议

Guru**** 2386570 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731EVM, PMP22805, BQ25731
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1436052/bq25731-solution-suggestion

器件型号:BQ25731
Thread 中讨论的其他器件: PMP22805

工具与软件:

尊敬的专家:

客户正在寻找具有以下要求的充电器;

1.输入电压:12-16V

2节3芯电池、最大12.45V、最大5A CC  

3.需要 I2C

4.需要状态输出来指示充电状态/故障

您会建议解决方案吗?

谢谢!

解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    您可以遵循我们的 PMP22805参考设计。 BQ25731EVM 可在网上订购。  

    https://www.ti.com/tool/PMP22805

    此致、

    老虎  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tiger、  

    我是否可以知道如何显示 BQ25731的充电状态? CHRG_OK 是输入功率指示器、但客户想知道充电状态。  

    此致、

    解决了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    我们有一个充电器状态寄存器。 请参见下文。 有关更多详细信息、请查看数据表。  

    此致、

    老虎