This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409-Q1:有关 PGate 引脚的灌电流和拉电流能力的查询

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437299/lm3409-q1-inquiry-regarding-sinking-and-sourcing-current-capability-of-pgate-pin

器件型号:LM3409-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3409

工具与软件:

器件型号:LM3409Q1

尊敬的德州仪器(TI)团队:

我们目前正在对包含 LM3409 IC 的电路进行最坏情况电路分析(WCCA)。 您能否向我们提供 PGate 引脚的最大灌电流和拉电流能力?

这些信息对于我们的分析至关重要。

 

谢谢、此致

Lithesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lithesh:  

    LM3409的  PGATE 引脚上的最大灌电流和拉电流能力为1A。  

    谢谢!

    Jaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jaron、

    感谢您的支持

    LM3409的  PGATE 引脚上的最大灌电流和拉电流能力为1A。

    中的说明、其中我可以找到 PGATE 引脚的电流能力。

    谢谢、此致

    Gottapu lithesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它位于首页。

    谢谢!
    Jaron