This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6521815:具有以下输出规格的 PMIC

Guru**** 2378680 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6521815
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438637/tps6521815-pmic-with-following-output-spec

器件型号:TPS6521815

工具与软件:

嗨、团队:

客户会检查是否得到 PMIC 可以为 uOLED 屏幕生成以下电源轨?

VIN = 3~5V

谢谢、此致、

会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我对 uOLED 器件的需求不是很熟悉。 如果我正确理解了最后三行、我们的 PMIC 将无法提供负电压通道。
    这可能更适合 LCD/OLED 电源产品线。

    至于前三个正电压轨、我们没有任何适合1.8V、3.3V 和2.8特定电压的预编程 PMIC。 我们有用户可编程的 PMIC、如 TPS6521815、可以将其编程为自定义输出值。

    此致、  
    Sarah