This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780S:OVP 阈值

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24780S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438888/bq24780s-ovp-threshold

器件型号:BQ24780S

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我想检查 BQ24780S' ACOVP 阈值是否会受到上升时间或电池的影响?

如今,我们在生产线上发现了大约4块 NG 板(ACOK 问题)。

有关的现象

电池电压:11.1V;交流/直流输出:24.56V。 VCC = 23.93V (二极管压降约为0.6V)

  • 电池连接:首次插入交流/直流适配器、ACOK 为高电平、充电正常。 拔出 ACDC 并再次插入、ACOK 为低电平。 似乎已锁定错误。
  • 电池未连接:每次插入交流/直流适配器时、ACOK 均为高电平。 该电路板正常工作。
  • 没有电池时、将 ACDC 输出从24V 升高、当 ACDC 输出为25.6V 时、ACOK 处于低电平。 假设 OVP 阈值应为25.6V。
  • 使用电池时、 从24V (电路板正在充电)增加交流/直流输出 、当交流/直流输出为24.6V 时、ACOK 为低电平。 似乎阈值已更改。

CH2—BQ24780S_VCC 引脚

CH3---BQ24780S_ACOK 引脚

VCC 正常电压为24V。

状态:带电池。 两次插入交流/直流电源。

第二 次拉取 ACDC、当 VCC 电压降至23.4V 时、ACOK 很快会被拉高。

每次插入交流/直流电源时、VCC 都会有电压尖峰、假设抗尖峰脉冲时间可以忽略该尖峰。

可以通过增加 VCC 电压上升时间来解决该问题。  VCC 引脚电压上升时间约为40us、我们将其更改为10ms、可以解决该问题。

我无法从数据表中找到相关信息、有人能帮我解释一下吗?

谢谢。

此致。

Kylin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kylin、

    此问题看起来是由 Wendy Wang 提交的重复问题。 我们目前正在与她合作、就该问题提供进一步的反馈。 我建议向她提供更多信息。

    此致、

    Christian。