This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:TIDA-010216、

Guru**** 2410120 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010216

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1437911/bq76952-tida-010216

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:TIDA-010216

工具与软件:

 请说明此电路。 它如何工作 LD 唤醒和 PACK ADC。  请介绍 TIDA-010216中的负载检测和充电器检测电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请分享如何检测负载和充电器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Furkan:

    您可以在之前的论坛文章中说明您要查找的内容: BQ76952:TIDA-010216

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有明白你的意思。 我对所附的原理图有一些疑问。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Furkan:

    我很抱歉,如果有混淆导致的上一个帖子我分享. 它们包含2个不同的原理图(其中一个是您指的)、并说明了两者的工作原理。  

    如前文所述、如果 MCU 启用 PACK_EN 并且 PACK+和 PACK-连接了负载、则 LD_WAKE 引脚(连接到 MCU)将看到电压、然后 MCU 唤醒 AFE 进行放电。

    如果充电器反向、PACK-上会出现较大的电压、经过连接到 MCU ADC 的充电器反向引脚、然后通知 MCU 已连接反向充电器。 然后、MCU 将发出警报。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Alexis:

    感谢您宝贵的时间。 您能否分享一下总电路说明、如、CHG_WAKE、PACK_ADC。  和检测充电器和负载的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Furkan:

    前一篇文章可能还会帮助您解释 CHG_WAKE 和 PACK_ADC: TIDA-010216问题

    此致、
    Alexis