This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:SoC 和放大器;SoH 分辨率

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ78350-R1A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1438914/bq78350-r1a-soc-soh-resolution

器件型号:BQ78350-R1A
Thread 中讨论的其他器件:BQ76920

工具与软件:

大家好、我有一些问题。

我要将 bq78350-R1A 与 bq76920配合使用。

尝试通过将 MCU 连接到 bq78350-R1A 来读取 SMBus 数据。

1) 1)是否可以通过 SMBus 以1%的单位读取 SoC 数据而不使用 LED 进行表示?

2) 2) SOH 可以以相同的方式读取吗?

3) 我想实时读取下面写入的数据。 该应用是电动工具(锂离子电池5s2p 18V 8Ah)。

 -电芯电压

 -充电/放电电流:0~120A

 -细胞温度:-30 ~ 110摄氏度

 -周期计数器

 - soc : 0~100%(1%分辨率)

 - SOH:0~100%(1%分辨率)

 我是否可以读取 bq78350-R1A 和 bq76920配置中列出的所有数据?

  或者、您是否有任何其他可以推荐的更好的 IC 配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以使用 smbus 命令读取此信息。 SOH 和 SOC 都具有1%的点分辨率。   有关详细信息、请参阅 TRM www.ti.com/.../sluubd3。