This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:输入电源管理

Guru**** 2562000 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1430499/bq24610-input-power-supply-management

器件型号:BQ24610

工具与软件:

您好!

如何管理具有相同 BG24610配置的21V 或24V 多电源充电器?  

无论充电器如何、目标都具有相同的电池充电时间。  

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大家好!

    我对您的问题感到困惑。 您是否想问您是否可以使用电压介于21V-24V 之间的不同输入适配器?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    是的、我将具有相同的充电时间、输入适配器为21V 或24V 电压。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大家好!

    无需进行任何更改即可支持21V 和24V 适配器。

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这就是我的想法、但实际上、使用24V 适配器时、充电时间要长得多。 
    充电电流 ICSET 设置为1.5A、但使用24V 适配器时、不超过700mA。 而使用21V 适配器时、电流达到1.5A。

    此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大家好!

    您能否提供原理图?

    这两种情况下 ISET1的电压是多少?

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大家好!

    两种情况下 ISET1的电压是多少?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    在这两种情况下、充电 ISET1 =1.5A  预充电300mA

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大家好!

    在两种情况下、您能否测量 ISET1和 Vref 引脚上的电压?

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    很抱歉,我上周在接种结束。

    我将明天检查电压。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    测量工作已于今天上午完成。 两种情况下的所有电压均相同。  

    21V => Vref = 3236V 和 VISET1=248mV VISET2=251mV VACSET = 550mV

    21V => VISET1=3233V 和 Vref = 248mV VISET2=251mV VACSET= 549mV

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大家好!  

    我没有看到会导致此行为的明显问题、您是否尝试过应用系统负载? 您能否确认适配器没有问题?

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    我确认自适应器没有问题。  

    我们注意到、 SRN 和 SRP 引脚之间的电容器值增大了、结果略有改善。

    C13: 100nF => 400nF。

    这个电容器的工作是什么,你可以确认这种修改可以完成.  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大家好!

    该电容器用于滤除差模电压、避免高频信号放大、从而实现更精确的电流检测。

    是的、增大此电容器没有明显的问题。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    我将 SRP 信号与24V 适配器分享给您。

    绿色表示 SRP 信号(C13=100nF)

    黄色为 SRP 信号、C13=400nF。

    您可以看到、C13=400nF 时噪声很低、但并不完美。 充电电流约为1.3A、而不是1.5A。

    我的问题是:你有一个 abacus 或公式来计算 L1电感的值吗 ? 也许此电感器会因适配器电压而产生影响?

       

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大家好!

    请参阅部分 10.2.1.2.1电感器选择 以匹配正确的电感器:

    在您的设计中添加这些电容器也可能有利于提高电流感应性能。

    此致、

    Christian。